המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to get Error logs from AS/AS-P.
Please follow the steps to get AS/AS-P logs :-
  1. Launch Internet Explorer or any other web browser.
  2. Type the IP address of the automation server in order to get to Webstation.
  3. Log into the AS.
  4. Once logged into the AS, go to the Settings menu in the top right corner and click on Device Configuration.
  5. Click on the Server Log tab to view the automation server's log files. To save a copy of the log to your PC, click on the Get all log files link
  6. Click Save.