המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can we use old BSH140.M motor with LXM32? Is the a performance table?
Yes, there is Lexium torque-speed tool in attachment where you can select BSH1401M/BSH1401M2/BSH1401M3/BSH1401M4 + LMX32

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
lexium servo - torque speed curves - v2.04.xls [752.5 KB]