המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does the suffix "EU" indicate on an ATV650 drive?
Issue :
Meaning of the suffix "EU" on an ATV650.

Product Line :
Altivar Process Drive

Environment:
ATV650

Cause :
EU Suffix

Resolution :
E on the part number represents a disconnect switch. U represents UL Type 12 casing.