המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can you retrieve data from the A9MEM3155 modbus meter wireless using a Modbus to WiFi converter?
We recommend using a standard tested SE solution like COM'X with a Wifi dongle, which can be connected to iEM3155 over Modbus RTU and COM'X will send the data of the meter over Wifi.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: