המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is the RJ45 d22mm interface XB5PRJ45, UTP or STP ?
UTP, STP, etc..., are concerning the wires, our adaptor is straight connection i.e. not twisted.