המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
The Vigi module for Compact NSX is type A or AC?
The Vigi module for Compact NSX devices is Type A according to IEC 60755, immunity to DC components up to 6mA.