המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What terminal blocks can be used with a BMXDDO1612 I/O module?
BMXDDO1612 I/O module can be used with one of the following terminal blocks:

- BMXFTB2000 - Cage clamp
- BMXFTB2010 - Screw clamp
- BMXFTB2020 - Spring clamp

The terminal blocks will have to be ordered separately, the BMXDDO1612 I/O module does not come with any terminal block.