המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do you reduce the pulse width waveform noise, generated by the drive, going out to the motor?
Issue:
Wanting to reduce the pulse width waveform noise, generated by the drive, going out to the motor.

Product Line:
ATV630  ATV930

Environment:
All serial numbers

Cause:
Noise generated

Resolution:
Try reducing the switching frequency