המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Connexium Network Manager Tabs are greyed out.
Issue
Cannot access the network view tab functions

Product Line
Connexium Network Manager

Environment
Windows 10


Resolution
The Map, List, Ports, Connections, Properties and Security Status tabs are greyed out.
adff
This will occur if the demo has expired.

To resolve the issue, you need to authorize the software.