המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the IP degree of protection of the new Harmony + products ?
The global range is IP66, IP67, IP69 and IP69K, find a declaration of conformity where you can find the sub-families which are concerned.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
18-006 C&S Harmony d22mm heads IP66, IP67, IP69, IP69K.pdf [44.72 KB]