המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Error E7121 on LXM32 drive
Issue:
Getting E7121 on the LXM32 drive

Product Line:
LXM32

Resolution:
E7121 points to an interference on the encoder signal.
Encoder cable must be shielded and grounded properly or replaced.