המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATV320 - Why don't I see nPr [nominal motor power] in the SIn [Simply Start] menu?
Issue:
Unable to see nPr in the SIn menu on the Altivar Process ATV630

Product Line:
ATV630

Environment:
All

Cause:
Programming

Resolution:
This occurs when CONF > FULL > DRC- > ASY –
  • nPC is set to CoS
(Note: For the majority of applications, CoS seems to work better)

**When the ATV320 replaces ATV312, the correct setting is CoS**

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
סיווג:
גלה עוד
טווח:
סיווג: