המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to configure one port on the HMIGTU to communicate with a PLC on one subnet, and the other port to communicate to a PLC on a different subnet?
Issue:
Can the HMIGTU communicate to devices on two different subnets?

Product Line:
HMIGTU

Resolution:
It is possible for an Magelis HMIGTU (HMIG3U or HMIG5U) to communicate to two PLC's on a different subnets.

I have attached a screen capture on how you would configure Vijeo Designer.  The Runtime will automatically route the device to the Ethernet port on the correct subnet.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
HMIGTU_Different Subnet comm.jpg [106.36 KB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: