המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
When using flange kits, what is the ATV630/930 depth dimension inside and outside the enclosure?
Issue:
ATV630/930 depth dimension inside and outside the enclosure when usinf a flange kit

Product Line:
ATV630 ATV930

Environment:
All mounted with flange kit

Cause:
Installation clearances

Resolution:
The flange kit allows the heatsink to protrude out the back of an enclosure. The VFD depth inside and outside of the enclosure is important for clearances.
See the attached file.

A is outside of enclosure
B is inside enclosure

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Dimension pictorial.pdf [51 KB]