המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is a BMEAHI/BMEAHO card only configurable with DHCP in a M580 architecture?
Issue

Is a BMEAHI0821 card only configurable with DHCP in a M580 architecture?

Product Line

BMXEAHI0821

Resolution

The FDR (faulty device replacement) functionality is a feature used by CPU/NOC to assign the same IP and configuration to a new BMEAHI0821 module when replacing a faulty one on the same rack/slot. The module gets its IP only via DHCP (dynamic host configuration protocol) and configuration is transferred from the FDR server of the CPU or NOC.