המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which are the Auto Start contacts on the Enclosed Altistart ATS22?
Issue:
Auto Start contacts on the Enclosed Altistart ATS22

Product Line:
Altistart Softstarts

Environment:
All

Cause:
Wiring Terminations

Resolution:
The Enclosed Altistart 22 uses terminals 5 and 6, if a Hand-Off-Auto Selector Switch is included.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
סיווג:
גלה עוד
סיווג: