המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which drives offer thermal monitoring of the braking resistor?
Issue:
Drive selection for thermal monitoring of the braking resistor.

Product Line:
Altivar drives

Environment:
ATV340, ATV930

Cause:
Braking resistor thermal monitoring

Resolution:
Both the ATV340 and ATV930 offer braking resistor monitoring including thermal state.