המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the BMXERT1604T support IRIG-B-002?
Issue
Does the BMXERT1604T support IRIG-B-002?

Product Line
BMXERT1604T

Environment
Windows 10, Unity


Resolution
The BMXERT1604T only supports IRIG-B 004, IRIG-B 005, IRIG-B 006 and IRIG-B 007.