המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is the VW3A1101 keypad compatible with the ATV320 Drive?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
VW3A1101 keypad compatibility with ATV320

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Compatibility

Resolution:
Yes, the ATV320 drive is fully compatible with the VW3A1101 keypad.
You can also utilize the OPEN / SAVE AS functions to upload / download from one ATV320 to another as long as the part numbers and firmware matches.