המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the keypad part number for ATV630 and ATV930 drives?
Issue:
How do I find the Keypad part number for ATV630 and ATV930 drives?

Product Line:
ATV630
ATV930

Environment:
All

Cause:
Keypad, Display, HMI

Resolution:
The part number for the keypad is VW3A1111.

Process Drive Keypad