המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the ATV12 have a torque limitation function?
Issue:
Torque limitation function on the ATV12.

Product Line:
Altivar 12

Environment:
All

Cause:
Customer would like to use torque limitation

Resolution:
The ATV12 does not have a torque limitation function like many of our other drives do.