המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the Magelis HMISTU support communication to the OMRON CS1G-CPU42-V1?
Issue:
Does the Magelis HMISTU support communication to the OMRON CS1G-CPU42-V1?

Product Line:
HMISTU, HMIS5T, HMISCU, HMIGTO, HMIGK, HMIGTU, XBTGT, XBTGK, XBTGH

Resolution:
Yes, the HMISTU supports communication to the OMRON CS1G-CPU42-V1.