המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATV600 catalog coordination table available up to 440V only, we need 480V coordination chart with breaker and contactor combination?
In ATV600 catalog, the coordination table is provided for ATV6******N4 drives up to 440VAC only. In some countries like Saudi Arabia (KSA) etc... follow 480VAC, 60HZ power supply. We herewith enclose the coordination chart for ATV600 series drives with 480VAC, 60HZ power supply.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV630 coordination chart 480V.JPG.jpg [112.21 KB]