המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How are the OFS '.dll's' and .'exe's' digitally signed and verified?

Issue
How are the OFS  '.dll's' and .'exe's' digitally signed and verified?

Product Line
OFS

Environment
Windows 10


Resolution
All OFS '.dll's' and '.exe' files including 'setup.exe' are digitally signed using Codesign.  There is no verification of the signature
at runtime.