המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATV320 how to adjust directly the speed reference via the jog dial
Issue:
How can I adjust the speed from the jog dial on the drive?

Product Line:
Altivar ATV  Process Drive

Environment:

ALL

Cause:

Programming Wiring


Resolution:
To do the same as ATV312 after pressing Mode key.

ConF > FULL > CtL >
Fr1 = A1U1
CHCF = SEP (hold 2s)
Cd1 = tEr
ESC back to RDY

You can now press Enter (Dial) 3x to adjust the speed

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Command terminal HM 3.docx [40.84 KB]