איך נוכל לעזור לך היום?

Is the BMENOC0301 module hot swappable?

Issue
Desire to replace the NOC without impacting the CPU.

Product line
Modicon M580

Resolution
The BMENOC0301 module can be replaced simply by removing the cables, lifting it out of the backplane then dropping the new one in and replacing the cables. It will receive the configuration from the M580 after booting up.

Your network will now include an Ip address that has changed its MAC address. This may or may not raise a flag depending on your specific installation.

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר:
טווח:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings