המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the replacement HOA Selector switch for the ATV660 enclosed drives?
Issue:
Need a replacement Hand Off Auto Selector switch for the ATV660 enclosed

Product line:
Alticar 660, ATV660

Environment:
Standard enclosed products.  Check the description on the order for confirmation that the drive does not list special operators.

Cause:
Replacement or spare parts

Resolution:
Standard 3 position operator is ZB5AD3
Standard mounting collar is ZB5AZ009
Two contact blocks, each is ZBE205
Standard legend plate is 65170-166-17
Legend plate holder is ZBZ32