המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the "PMESWT0100" a modbus master or a modbus slave?
The weighing module "PMESWT0100" is able to manage an HMI for monitoring / adjustment.
The HMI is connected to the "PMESWT0100" through a RS485 bus. The protocol which is used is Modbus.
The HMI is master on the RS485 bus and the "PMESWT0100"  is slave. We adjust the slave address of the module through the DTM available in the software "UnityPro".

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: