המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the min resistance of braking resistor that can be connected to ATV340?
Issue :
Minimum ohms for break resistor of ATV340

Product Line :
ATV340, Altivar 340 Machine drive

Environment :
all models

Resolution :
The Minimum Resistance values for each drive part number can be found in the Installation Manual for the ATV340 drive.
The manual can be downloaded here: https://www.se.com/us/en/download/document/NVE61069/

Attached is the page from the manual (published 03/2019) listing the values.


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV340 Minimum DB resistor values.pdf [77.28 KB]