המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?
Issue:
Looking for the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Documentation

Resolution:
ATS48D17Y to ATS48C17Y- 30 W
ATS48C21Y to ATS48C32Y- 50 W
ATS48C41Y to ATS48M12Y- 80 W