המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video: How do you change a Momentum Processor in Unity Pro?
Issue:
Changing Momentum Processor Type in Unity Pro

Product line:
Unity Pro with the Unity Momentum Processor

Environment:
Unity Pro

Resolution:
When working on a Momentum project in Unity Pro, you will need to follow the below steps on how to change the processor type.

1. Open Momentum Project
2. Double click on configuration to open
3. The processor will show current processor and firmware
4. On the pull down from the bus select the new processor and matching firmware version or higher
5. Build and save project and verify no errors