המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to activate DC injection braking [DC INJECTION]- dCI in ATV71 - ATV61 drive?
Hello,

DC injection braking is activated through below parameters

- Stt [Type of stop] = [DC injection] (dCI): DC injection stop ---> when you apply stop command the DC injection braking is active.

- dCI [DC injection assign.] = LI1 to LIx ---> The DC Breaking is activated when you give this assigned Logic input LIx - When you apply this logic input (if assigned) it will apply DC injection breaking.

Please refer the programming manual extract for the related parameter setting.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV71-ATV61 DC injection Braking.pdf [108.18 KB]