המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to connect motor encoder to Lexium LXM32 drive if the motor has been previously connected to LXM05 drive?

LXM05 used Molex connector for connecting the encoder.
LXM32 uses RJ45 connector so the best is to use encoder adapter cable VW3M8111R10.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
VW3M8111R10.jpg [30.65 KB]