המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
PSE/PSO with ION over Modbus
Issue
Does PSE 8.support ION over Modbus to communicate with Schneider Electric meters?

Product Line
PowerSCADA Expert v8.2, v9.0

Environment
PowerSCADA Expert
Power SCADA Operation PSO

Cause
Customer would like to have communication to meter using the ION-over-Modbus configuration

Resolution
PSO does not currently support ION-over-Modbus.