המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the acceptable tolerance for the strip length of a cable to be connected to the EverLink cable connectors of the Compact NSXm?
For a correct installation of the wires to the EverLink cable connectors of Compact NSXm, the cables must be stripped to the length indicated in the supplied instruction sheet, with the accepted tolerance of -0mm / +2mm.