המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there a way to increase the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle
Issue
Is there a way to increase the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle

Product Line
M580

Environment
Unity, Control Expert.

Resolution
Yes.  %SW90 allows the user to control the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle