המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can you purchase a TMAHOL02 M221 battery door?
Issue:
Purchase of the TMAHOL02 battery door for the M221 controller.

Product line:
All M221 controllers

Cause:
Lost battery door needs replacement.

Resolution:
As of 6/4/2021 the battery door TMAHOL02 is now available for sale in the US.