המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does ‘Supply Monitoring’ affect over current detect?
Question:
As for the X80 DDO module,
does ‘Supply Monitoring’ affect over current detect? i.e. If I uncheck Supply Monitoring can I assume this channel will no longer trip on over current?

Answer:
No, supply monitoring is only used for supervising the threshold voltage of Pre-actuator. In case it does not exceed the threshold voltage, the output will be off.
The channel over current will be always indicated via LED

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
SupplyMonitoring.png [123.23 KB]