המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How come the ‘active led’ of IO module is off on main rack of Quantum station
Question:
How come the ‘active led’ of IO module is off on main rack of Quantum station?


Answer:
That means the CPU loses the control of LMS bus , namely CPU is off or experiencing unexpected stop.