המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does M580 NOP system comply to IEC255-5
Question:
Does M580 NOP system comply to IEC 255-5?

Answer:
IEC255-5 is for EMC standard to withstand impulse input test at its AC input
A M580 PLC rack supplied by a PS module BMXCPS4002 will comply to this requirement.