המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What would cause the ATV630 outdoor drive not to start the motor in auto mode?

Issue:
ATV630 HOA is not starting in auto mode.

Product Line:
ATV630 Outdoor Drive only

Environment:
All

Cause:
Customer supplied auto start contact is open

Resolution:
Close field terminal block 208 and 208