המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What Lonworks communication options are available on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
Is Lonworks available on the ATV630 and ATV930 drives?

Product Line:
ATV630 and ATV930 drives.

Environment:
All

Cause:
Available options

Resolution:
The ATV630 and ATV930 drives do not currently have an option for Lonworks.  If you need to use Lonworks on the ATV630 and ATV930 drives you need to add a third party gateway.