המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the difference between VW3A3627 and VW3M3308 profinet cards?
VW3A3627 is profinet card for ATVs
https://www.se.com/cz/cs/product/VW3A3627

VW3M3308 is profinet card for LXMs
https://www.se.com/cz/cs/product/VW3M3308

These cards are not compatible. The difference is in FW as well as in dimensions.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
IMG_20190123_141900.jpg [65.02 KB]