המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can the scaling of Analog Inputs on the Process Drives be adjusted?
Issue:
Is it possible to change the scaling of Analog inputs on the Process Drives?

Product Line:
Altivar Process Drives

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
From the Home Screen, scroll to the following:
Complete Settings -> Input/Output -> AI/AQ -> AI1 Configuration