המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How long does the HMIS5T retain retentive data in the NVRAM?
Issue:
Can the HMIS5T retain retentive data after power is shut off?

Product Line:
HMISTU series

Resolution:
Since the HMIS5T does not have a battery, it uses NVRAM to hold retentive data. The NVRAM is able to retain data up to 10 years.