המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the Vario switch be extended by an Auxiliary contact in ATV650D30N4?
Yes, it is possible.
ATV650, size B (30kW-45kW) has free space on the sides (42mm on left side and more than 100mm on right side).
This ATV size has Vario V5 inside, use aux. block compatible with V5 body.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Vario V5.jpg [58.18 KB]