המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is EMC plate included in Altivar ATV320 variable speed drive delivery?

Until the 31st of January 2026 for sizes up to 4kW the EMC plate is embedded, and for sizes 5.5kW and above, it is an option that should be purchased separately if required. From the 31st of January 2026, the EMC plate will become an option to be purchased separately for ALL power ratings.