המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the S-Flex have a CE mark conforming to European Union?
Issue:
S-Flex CE mark conforming to European Union.

Product Line:
ATV212 S_Flex

Environment:
CE mark

Cause:
N/A

Resolution:
S-Flex drives are the US version of  ATV212.
We have EC certification for ATV212 (see in attachment). But the customize version S-Flex are not managed by Pacy but by US.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV212 EU DECLARATION.pdf [682.45 KB]