המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
S-Flex ATV212 derating.
Issue:
HP derating on ATV212 when used with S-Flex enclosures.

Product Line:
ATV212, S-Flex

Environment:
All model numbers

Cause:
NA

Resolution:
There is no HP derating of ATV212 drives when used with S-Flex enclosures.