המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can Schneider Electric Altivar drives be used on non-motor applications?
Issue:
Schneider drives for non-motor applications.

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
Does Schneider offer a frequency converter for non motor application?

Resolution:
No.  All Altivar drives are designed and rated to power and control 3phase motor applications.

Schneider Electric Altivar drives be used on non-motor applications? | שניידר אלקטריק ישראל